请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PCM1865 您好,我正在尝试了解PCM1865咔嗒板的主题。 数据表对于应向DSP1/2/ADC提供时钟然后使用任意FS的时间有点模糊。 从表12/13中我可以得到的数据来看,时钟频率与FS的比率应该是:
DSP1(2ch):256
DSP1(4ch):512
DSP2:256
ADC:128,但最大时钟频率为6.144MHz (或者,即使对于FS<48kHz,ADC也可以在最大时钟频率下运行吗?)
因此,对于FS=4.41万Hz,4CH,它应该是:
DSP1:225792MHz
DSP2:112896MHz
ADC:56448MHz
这是正确的,还是给定FS的DPS1/2/ADC时钟应该属于某种范围?