This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5717:无法听到音频

Guru**** 2924920 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5717EVM, TAS5717

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/607514/tas5717-not-able-to-hear-the-audio

部件号:TAS5717

我的设置如下:

VIN和GND - 5V输入

PVCC和GND 9V输入,关闭,静音关闭,音量调至MAX (最大)。

来自函数发生器的LIN- 1Vpp正弦波,JP2短路,JP4连接到ADC,USB由PC供电,4欧姆扬声器连接到EVM的左侧输出。所有时钟跳线均已连接。  

我看到寄存器中的I2C读取值为00 (0x1b,0x50等)。我们无法听到任何音频输出。 请帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好! 肖恩可以帮你看一下。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nethra,
    此功能应在MC57xxPSIA + TAS5717EVM上正常工作。 有关输入配置,请参阅MC57xxPSIA板上的跳线设置,网址 为e2e.ti.com/.../3529.mc57xpsia-board-input-configuration
    能否确认LIN和Rin上的模拟信号确实存在? 您能否检查音频放大器输入端的I2S信号是否正常? 请您先尝试使用opto和RCA输入来查看主板是否正常工作? 另请参阅TAS5717 EVM用户指南 www.ti.com/.../slou303.pdf。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zheng,

    我在Lin的函数发生器中给出了1Vpp正弦波,我让Rin保持打开状态。 我是否可以将笔记本电脑的音频输入直接交给Lin? 请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nethra,
    当然,您可以使用笔记本电脑中的源代码进行MC57xxPSIA板输入。