This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3206:到LOL/Lor的差分输出

Guru**** 2341440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/600167/tlv320aic3206-differential-output-to-lol-lor

部件号:TLV320AIC3206

大家好,音频团队,

AIC3256 (AIC3206)的应用参考指南在图2-7中显示了连接到LOL的右侧DAC正输出,但我看不到在寄存器集中配置此输出的任何方法。  第1页,寄存器14 (0x0E)允许右侧DAC负极端子至LOL -我看不到让LOL成为正极端子的方法。  这在图图2-7中似乎是拼写错误,在寄存器集中则是拼写错误。  是否有方法将LOL输出设置为RDAC+?  或者,我们是否需要更正应用程序备注?  寄存器0x0E的位D4是否实际将LOL设置为RDAC-?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dan,

    感谢您的观察。 这似乎是参考指南中的打字错误。 仅RDAC+可路由至Lor。 RDAC -仅路由至LOL。 这些输出用于单声道DAC至差动线路输出配置。 因此,图2-7的输出是反转的。 我的意思是,RDAC +必须路由至Lor,RDAC -必须路由至LOL。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了。 谢谢你,路易斯!