This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731M:如果支持无滤波器立体声功能,建议使用哪种滤波器电路?

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5731M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/600350/tas5731m-in-case-of-supporting-filter-free-stereo-function-what-the-recommend-filter-circuit-should-be

部件号:TAS5731M

我使用TAS5731M,您是否可以推荐一个滤波器电路来支持无滤波器立体声功能? TAS5731M EVM的原理图是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Destin:

    TAS5731M需要一个过滤器。 请参阅数据表中的最小滤波器电感10uH。 EVM是使用15uH滤波器的一个很好的示例。 如果您想使用无过滤器,您可能还需要考虑我们的无模拟输入滤波器部件:TPA3136/37和TPA3140/44。

    此致,

    Alex