This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3110D2:3线输出,用于立体声音频放大器

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA1517, TPA3121D2, TPA3110D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/607377/tpa3110d2-3-wire-output-for-stereo-audio-amp

部件号:TPA3110D2
主题中讨论的其他部件:TPA1517TPA3121D2

大家好,

我有一个应用程序需要立体声放大器(12V输入,8欧姆扬声器,功率高达5W)。 但是,输出仅为3根导线,而不是正常的4根导线(每个扬声器2根)。 在这种情况下,我们无法使用BTL配置。 我们是否可以通过连接正极输出(带阻塞盖)并保持负极输出打开来配置单端输出中的音频放大器?

或者我们只能选择TPA1517或I2S输入音频放大器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sai,

    我们正在调查此事,稍后会回复您。 感谢您的耐心等待。

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sai,

    实际上,您可以使用适当的电路在单端模式下使用输出。 但问题是,输出功率无法满足您的5W请求。  当输出信号处于单端模式且PVCC=12V时, 输出的最大峰值约为6V。 然后  8欧姆负载的最大输出功率为2.25W。  如果在BTL模式下使用,则12伏电源和8欧姆负载的最大输出功率可以达到9瓦。

     祝您一切顺利,

    郑少文  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Shawn,

    是的,我确实告诉客户与他们的最终客户一起检查扬声器阻抗是否变为4欧姆,否则必须将电压提升至24V。

    所以我可以说,我可以省略负输出,用LC滤波器和扬声器之间的阻塞盖连接正输出吗?

    我的输入将是单端的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sai,
    如果您想使用单端输出设备,您可以查看TPA3121D2,它具有针对单端输出的优化机制。 虽然TPA3110D2是差分输出设备,但没有它。
    请在 www.ti.com/.../tpa3121d2.pdf www.ti.com/.../slou221.pdf上查找数据表和EVM参考
    此致,
    ShawnZheng