This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3106D1:过大的电流是否有任何缺陷?

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/607435/tpa3106d1-would-excess-power-current-have-any-drawback

部件号:TPA3106D1

如果我们提供5A电源,但3106只使用3A,那么有2A缓冲器是否效率低下? 或者,具有2A缓冲器是否更有效? 优点和缺点? 加热,电池放电,音频峰值等

Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Johny:
    2A余量对于电源设计足够好。 它不会影响TPA3106D2的效率或性能。 我想你想知道对电源的影响,对吗? 请在E2E的Power论坛上发布您的问题,我们的专家将提供一些专业建议。
    此致,
    郑少文