This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2707C:有关振荡器操作的三个问题

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/607458/pcm2707c-three-questions-about-oscillator-operation

部件号:PCM2707C

尊敬的支持团队:

我们的客户将在其应用中使用PCM2707C。
请告诉我三个关于振荡器电路的问题。
请参阅随附的PDF文件。

有关振荡器操作的问题
数据表在图27所示的振荡器的等效电路图中,可以理解振荡在通电时开始。
但是,当他们使用示波器检查波形时,即使VBUS提供振荡,也不会立即开始。
振荡将从总线重置状态开始。
问题1: 这种摆动操作是否正确?

问题2: 开机后,XTI和XTO立即进入高水平。 这是正确的吗?

问题3: 当D +打开时,振荡在电源输入后大约3毫秒开始。 这是正确的吗?

此致,
Hiroaki Masumoto

e2e.ti.com/.../Crystal-oscillator.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Masumoto-san,

    数据表中描述的图只是对实际输入电路的简化,因此它不能反映所有内部连接。 所描述的振荡器操作行为正确。 XTI和XTO将处于高位,然后摆动应开始。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego-San,

    感谢您的回复。
    我知道振荡器是正确的操作。

    我会将此信息告知客户。

    此致,
    Hiroaki Masumoto