This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5100A:短路保护

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5100A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/607419/pcm5100a-short-circuit-protected

部件号:PCM5100A

我最近在使用PCM5100A的产品中采用了PCB设计。 它具有建议的470欧姆系列输出电阻器。 如果用户插入的是单声道而不是立体声电缆,则应用程序会使用户意外地将正确的通道短路。 如果在短路时操作,针脚7上的模拟输出是否会受到永久性损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ken,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    集成了对地短路检测功能,可自动将设备静音,一旦消除短路,设备应自动恢复。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师