This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 音频放大器选择

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/607234/audio-amplifiers-selection

主题:TAS5122中讨论的其他部件

大家好,

客户需要选择音频放大器。 他的要求如下:

(1)。 输入信号是PWM信号。

(2)。 他的扬声器每声道为50W/4欧姆。

(3)。 电源电压应为19V~24V。

您是否会推荐合适的音频放大器?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mickey:

    您可以查看以下器件:TAS5122,TAS5122A和TAS5111A,或者查看 我们的PWM输入D类放大器产品文件夹。
    如果您需要更多信息,我的一位同事将提供支持。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师