This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:禁用连接到CC8520的AIC3104

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: CC8520, TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/607177/tlv320aic3104-deactivating-aic3104-connected-to-cc8520

部件号:TLV320AIC3104
主题中讨论的其他部件:CC8520

您好,

我的主板使用PurePath CC8520无线收发器,其中AIC3104是编解码器。 我想从另一个支持I2S的电路板向CC8520发射器发送数字音乐信号。 我想简单地切断AIC3104的电源并将I2S线连接到CC8520,或者是否有更简单的方法通过PurePath配置器来禁用AIC3104或至少I2S协议?

测试成功后,我当然会制造一个新的主板 ,并将新的编解码器芯片正确集成。

感谢您的支持。

罗杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Roger,

    TLV320AIC3104可关机或置于待机模式。 您需要禁用TLV320AIC3104的ADC和DAC块。 要执行此操作,您需要在  重置值中配置页面0 /寄存器19,22和37。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.