This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5411-Q1:最小/最大切换频率(400kHz/500kHz)

Guru**** 2341740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/599814/tas5411-q1-min-max-switching-frequency-400khz-500khz

部件号:TAS5411-Q1

您好,

您能告诉我最小/最大切换频率(每个400/500kHz) 以供我们参考吗?

我不要求保证价值。

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kuramochi-san! Brian可以帮助您解决更多问题,但为了确保我们理解您的问题,您是否正在寻找切换频率阈值? 根据控制寄存器设置将电平设置为400或500 kHz,并且有一些基于许多变量的标称可变性,包括应用设计,温度等, 但我们的生产测试不测试绝对值,而是测试合规性,因此很难为您提供绝对值。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外,为了给您一个数量级,您将看到大约为400或500kHz的+/- 5 %。 谢谢,Jeff