This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5411-Q1:最大PVDD空闲电流

Guru**** 2341440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/599809/tas5411-q1-maximum-pvdd-idle-current

部件号:TAS5411-Q1

您好,

您能否告诉我最大PVDD空闲电流以供我们参考?

我不要求保证价值。

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kuramochi-san,Brian可以回答您的任何其他问题,但正如我们所指出的,我们可以指定的典型值是16mA。 虽然我们无法指定最大值,因为我们没有专门测试到固定的最大值,但我们的几个单位的特征参数数据显示,最大运行电流约为21mA。 谢谢,Jeff