This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808:杂音

Guru**** 2637105 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5100A, PCM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/619841/pcm1808-pop-noise

部件号:PCM1808
主题中讨论的其他部件:PCM5100A

尊敬的先生  

我们的系统结构如下,PCM5100A光通道有杂音  

1.当我们更改新的PCM1808时,此问题将 消失

2.使用探头或手触碰PCM1808的LRCK时,此问题将消失  

您对此问题有任何经验吗? (示意图如下PDF文件)

www.youtube.com/watch

e2e.ti.com/.../LOCAL-V0.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    感谢他提供详细信息。 这不是常见的问题,PCM1808不应该出现这种情况。

    从您的评论中,我可以认为焊接问题可能是原因,可能是PCM1808后I²S Ω 时钟接触不稳定。 您是否尝试在另一个主板上使用PCM1808解决此问题?

    您能不能分享PCM1808的输出和发生问题时PCM5100A的输入端的I²S Ω 信号的范围捕获?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Diego  

    1.我们发现某些日期代码PCM1808不存在此问题  

    2.由于输入上限为22uF,您有什么建议吗?

    3.您是否有I2S布局指南?

    我们需要花一点时间来测量波形,您能否帮助回答上述问题?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Diego

    以下是来自客户的一些反馈:

    •在输入盖之前似乎有一个电阻器阵列,这让我认为连接到J12 [SPK?]的输入信号 经过调整,使其与ADC的输入电平兼容(0dBFS为3Vpp)。 请您确认他的吗? 此外,您能否检查所调节的输入值。
    >>发生此问题时没有任何输入信号
    •关于输入电容器,切断频率约为0.12Hz,通常建议1µF Ω。
    >>客户将验证1uF容量

    您是否知道客户在发生故障时是否捕获到输入信号?
    在PCM5100A之后捕获输出级也很有用。
    >>客户使用PCM1808 (TPA5052EVM)并将线缆跳至他们的PCBA,此问题不会再次发生

    从I²S发布的附加信息来看,我认为问题可能与主板时钟(特别是LRCK)连接不稳定有关,您知道他们是否在另一个主板上尝试了可疑的PCM1808? 该噪音可能是由时钟不匹配引起的,出现问题时最好捕获PCM1808输出和PCM5100A输入的时钟。
    >>客户将检查波形并稍后返回给您。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai和Jefferey:

    感谢您的反馈。 您能否澄清问题是否可以与显示问题的设备一起复制到其他主板上? 1µF我们建议使用I ² C电容器,如果更改电容器会有什么不同,请告诉我。 通常,没有特定的I²S Ω 布局要求,如果可能,在迹线之间浇注GND将是好的。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego

    我们发现所有故障设备都需要在LRCK引脚上添加阻尼电阻100欧姆,这可以解决此杂音问题  

    1.不同日期代码设备的条件不同,只有一个日期代码解决方案需要添加阻尼阻尼剂  

    2.我可以知道EVM为什么具有阻尼电阻器吗? 有任何历史??

    如果您需要我们提供任何数据,请告诉我   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    感谢您的反馈。 通常,添加电阻器是为了增强迹线的完整性,使用此技术,然后将I²S Ω 迹线沿布局进行长距离布线,或通过不同的电路板互连。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Diego

    非常感谢您的快速回复
    1.您是否有任何文档可以描述这种长距离或通过不同的电路板相互连接
    2.由于我们的客户测试33~75欧姆电阻,但结果是失败,使用100欧姆时可以解决此问题,您是否有任何说明文档?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    遗憾的是,我们没有一个可用于此类应用程序的特定文档。 让我与我们的团队确认一下,如果我们有什么东西可以指出问题的根源,如果收到任何反馈,我会再次与您联系。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego

    感谢您的回复  

    我期待您的好消息  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego

    有任何关于此案例的好消息  

    100欧姆似乎可以解决此问题,但100 % 无法确定这是根本原因  

    您有什么想法来解释这个问题吗? 或者我们可以检查的内容?

    谢谢