This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:纯路径不显示应用程序

Guru**** 1499540 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5782MEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/615768/tas5756m-pure-path-does-not-show-apps

部件号:TAS5756M
主题中讨论的其他部件:TAS5782MEVM

我已成功安装PurePath控制台。
我成功登录(至少没有错误,登录窗口关闭)
但是,即使在刷新后,也没有可用的应用程序。
我也没有找到有关该错误或如何对TAS5756/82寄存器进行编程的文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,NIC! 您安装了哪个PPC版本? TAS5756使用PC2,可在 www.ti.com/.../autopagepreview.tsp上找到, 然后向下滚动经过Pure Path Console 3部分。 GUI及其相关文档也位于此处。 安装后,请严格按照EVM手册中所示的说明进行设置。 如果这有帮助,请告诉我。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您有后续问题,Andy可以帮您解决。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的回答解决了我的TAS5756问题,但它仅适用于TAS5782 (它需要ppc3)。 你能帮我吗? 我不知道Andy是谁。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,NIC! 请将您绑定到您的TI.com帐户的电子邮件地址发布,我将验证您是否已获得访问权限批准。 您只需打开PPC3,叹息,然后执行下载刷新即可。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    n.siebenborn@bally-wulff.de

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 您应收到一封电子邮件,其中包含My Secure SW...的链接,然后您可以下载和刷新。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,NIC! 您是否收到了该链接?它是否对您有效? 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:

    没有,我还在等

    此致,NIC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,NIC! 这很奇怪...我检查过,您确实可以访问。 您可能需要在垃圾文件夹中查找,因为SW访问批准消息来自自动来源,并可被某些公司服务器筛选。此外,您可以直接转至: www.ti.com/.../autopagepreview.tsp 这是一个安全的SW站点,一旦到达该站点,您就应该能够看到PurePath Console 2链接。 请也尝试此方法。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,NIC! 访问现在是否对您有效? 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仍然不显示应用程序,无论是在程序中还是在联机中都不显示。 由于我没有时间处理这个问题,我将找到另一个解决办法。
    谢谢,此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PPC2-Installation.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,NIC! PPC2的说明与PPC3的说明不同。 在上面,我附上了在PC2中使用TAS5756 GUI的说明。 您必须按照EVM用户指南中2.2 : www.ti.com/.../slau583.pdf部分中的说明进行操作 。谢谢,杰夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:

    我是申海登,支持韩国MM担任FAE

    我的客户也尝试使用 TAS5782MEVM,但无法从PPC3下载应用程序

    能否告诉我如何下载?

    (客户电子邮件: dnlee@kpvoice.com)

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我会批准,然后他会收到一封包含下载链接的电子邮件。 谢谢,Jeff