This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4.81万Q-Q1:LM4.81万Q-Q1

Guru**** 2516430 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6211A1-Q1, TPA2028D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/619085/lm48100q-q1-lm48100q-q1

部件号:LM4.81万Q-Q1
主题中讨论的其他部件:TPA6211A1-Q1TPA2028D1

SCL和SDA引脚上的最大输入电容是多少?

当所有电源均由3.3VDC电源提供时,I2C逻辑电平阈值是否与Vdd的百分比相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ryan:

    我将很快回复更多信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ryan:

    我在搜索这些引脚上的输入电容最大值,但它们不可用,而且很难找到此类信息,因为它是一个旧设备。
    I2C逻辑阈值电压不应随不同的电源而变化。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Jose。

    TI是否建议使用可直接更换的新部件?

    如何最好地确定输入电容?

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ryan:

    您可以查看以下设备TPA6211A1-Q1。 它是经过汽车应用认证的AB类音频放大器。
    我还可以查看以下设备TPA2028D1。 它是D类音频放大器。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师