This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TLV320AIC3106:高温效应显而易见

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106, AM3354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/621065/linux-tlv320aic3106-high-temperature-effect-is-obvious

部件号:TLV320AIC3106
主题中讨论的其他部件: AM3354

工具/软件:Linux

您好,Tier

我们在项目中使用AM3354+TLV320AIC3106,3106,现在我们进行高温测试。我们使用热风枪 加热TLV320AIC3106,BCLK和WCLK  频率随温度升高而增加,但加热AM3354 BCLK和WCLK 频率几乎没有变化。

您是否愿意帮助您提出  建议,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能否量化测试期间的工作自由空气温度? 请注意,器件TLV320AIC3106的额定温度为85°C (最大)。 此外,您观察到的bck和WCLK频率的变化是什么?

    谢谢,此致,
    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     感谢您的及时回复!

    我忽略了一个测试步骤,完整的步骤如下所示:

    1、室温下正常工作

    2、测试板放在标准的高温和低温测试室,当环境温度达到60摄氏度时,测试板工作不正常。

    3、为方便起见,我们 就用热风枪。

    4、TLV320AIC3106‘s WCLK 频率在室温)下为22.70khz(当  温度升高时,频率将增加到23.15khz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    设备是配置为主设备还是从设备? 您能否共享详细的设备配置?

    如果整个主板受温度影响,则可能很难隔离问题...就热气枪而言,当您看到时钟漂移约为60°C时,假设温度是合理的吗? 您是否碰巧在设备包装上安装了热电偶以跟踪温度设备显示时钟频率变化? 谢谢。

    此致,
    Ravi