This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:TPA3116D2电源

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/620995/tpa3116d2-tpa3116d2-power-supply

部件号:TPA3116D2

您好,

在使用8欧姆扬声器在2.1 声道设置中使用TPA3116D2构建系统的过程中。 扬声器是两个3英寸全频8欧姆驱动器,额定功率为30W RMS (83dB灵敏度),一个6.5 英寸低音扬声器8欧姆驱动器,额定功率为50W RMS (86.5db灵敏度)。

要充分利用放大器和扬声器,电源要求是什么。 AM计划使用24V电源。 要获得最低THD和最高输出,电源的电流应该是多少?

我们将感谢您的帮助。  

此致,

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Brian! 我假设您使用的是8.2 典型应用的主/从配置和PBTL中的低音扬声器? 您打算使用什么频率和调制方案?您预计驱动扬声器的实际最大功率是多少?您记下的额定最大功率是多少? 只要驱动器的电压可以超过6A,24伏就可以发挥性能。 请注意,7.5A是过电流跳闸点。

    Shawn,您还有其他建议吗?

    谢谢,Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Jeff的及时回复。

    我的2.1 音箱(快速设置)将使用一个TPA3116D2来驱动两个8欧姆全频卫星30W X 2=60W RMS,另一个用于驱动一个8欧姆低音扬声器50W x 1=50W RMS。 FR的额定功率分别为30W RMS和60W Max,低音扬声器的额定功率分别为50W RMS和100W Max。

    我猜从系统获得110W RMS所需的功率大约为120-140W。 因此,24V 5A或24V 6A应该很方便。 我想我会同意您的建议,即24V 6A,以便有足够的电流来驱动8欧姆扬声器。 我希望通过此电源获得< 0.1 % THD级别。

    希望,我正朝着正确的方向前进。

    此致,
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于THD,这些电平为8欧姆应该是正常的。

    Shawn您好! 您是否有任何其他建议或想法? 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,大脑,
    我完全同意Jeff的计算。
    根据您的描述,采用8ohm/24V应用的2*30W BTL模式不存在任何问题。 但是,在8欧姆/24V的50W输出中存在一些问题。 对于这些高输出功率应用,您需要使用低电阻扬声器。 因为当PVCC=24V时,输出摆幅为约值,但小于24V。 请参阅图13,输出功率小于35W,没有夹紧。 我想您可以尝试使用4欧姆或2欧姆电阻扬声器来获得50W的输出功率。
    BTW,对于这些高输出功率应用,请高度关注PCB布局设计过程中的热性能。 请参阅TPA3116D2数据表中的第10节布局。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Jeff。

    肖恩,

    您是否说TPA3116D2将艰难地向单个8欧姆低音扬声器输出50W RMS x 1。 如我所述,计划在2.1 配置中使用两个TPA3116D2 A,其中一个在立体声模式下驱动两个FR扬声器(30W x 2),另一个在单声道模式下驱动一个低音扬声器(50W x 1)。

    当您提到图13时,我可以看到,使用24V电源,我们可以获得35W输出,而不会夹紧。 这是否与单个TPA3116D2配合使用?它是否为每通道35W? 所有这些图形是每个通道还是总输出?


    此致,
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,
    是的,我知道一个TPA3116D2在BTL模式下用于输出2*30W功率,另一个在PBTL模式下用于输出1*50W功率。 假设输出正弦波摆幅为+/-24V,在8欧姆负载下计算出的输出功率为36W(24*24/8/2)。
    对于图表,它仅适用于一个通道,但BTL和PBTL的输出功率限制与之类似。 PBTL模式支持较低的电阻扬声器,而不是较高的输出功率,并避免OC故障-因为输出电流被分为两个通道。 因此,您需要使用较低的电阻来获得50W的输出功率。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢肖恩。

    我会采纳您的建议,为单声道/ PBTL设置选择4欧姆低音扬声器。 我入围的低音扬声器还提供4欧姆,输出60W RMS (最大120W),灵敏度为88.3db。

    现在,我将使用两个8欧姆FR 30W RMS x 2和一个4欧姆低音扬声器60W RMS x 1来设置我的2.1。

    我是否使用相同的24V 6A电源进行此设置,或者您是否有任何其他建议。

    事实上,您是否可以为以下2.1 设置推荐电源选项:
    1)两个8欧姆FR 30W RMS x 2和一个4欧姆低音扬声器60W RMS x 1
    2)两个4欧姆FR 30W RMS x 2和一个4欧姆低音扬声器60W RMS x 1

    再次感谢您的及时回复。

    此致,
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,
    考虑到现在的输出功率是120W,我认为电源上的6A电流有点低。 如果您可以使用24V 6.5A或7A电源,则会很好。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢肖恩。  将与您推荐的24V 6.5 或7A一起使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn您好!

    我已筛选出Meanwell 24V 6.5A。

    只有一点需要澄清。 电源的总输出为150W-156W。 因此,总功率需求不是问题。 购买,Amperage怎么样? 对于2.1 设置足够,或者4欧姆低音扬声器需要更高的电流来驱动它,它将尝试从电源中获取更多电流。

    此致,
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    对于4欧姆低音扬声器,最大输出 功率为 60W。 如 TPA3.1162万数据表中的图16所示,其效率大约在88 % (具有24V电源和4Ohm负载)。 然后  ,电源的功率为68.2W, 电源的电流约为2.9A。 您 可以   通过 数据表中的图15计算高音扬声器的电源电流。 我认为应该可以,但您可以使用更高 的电流 能力电源来保留更多利润。

    此致,

    郑少文     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,
    如果您对此有更多疑问,请随时告知我。 如果回答了这个问题,您能否将其关闭?
    此致,
    郑少文