This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808:VCC和Vref处的盖类型

Guru**** 2974310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/618728/pcm1808-cap-type-at-vcc-and-vref

部件号:PCM1808

您好 ,Bro,

在阅读我们的数据表时。 我发现我们的图26典型电路C4和C5需要电解。 我们可以使用10uf X5R保护罩吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Martin,

    使用陶瓷盖代替电解质应该不会有问题。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    请注意,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    VCC和Vref是否可以在应用中使用较小的CAP值,例如2.2uF而不是10uF?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John,

    是的,只要设备使用的电源稳定,就可以使用2.2µF。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师