This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV632:增益与 输出负载

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV632, TPA6138A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/620869/drv632-gain-vs-output-load

部件号:DRV632
主题中讨论的其他部件: TPA6138A2

增益值设置和输出负载之间是否存在任何关系? 增益设置取决于输出负载变化,对吗?

非常感谢。

此致,

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,

    增益设置取决于反馈和输入电阻器。 数据表中有一些背景信息和公式。
    输出功率受输出负载影响。
    您是否需要增益设置,输出电压/功率和输出负载组合的任何特定数据?

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否帮助提供增益设置,输出电压/功率和输出负载组合的特定数据?

    特别是与"增益与载荷"的曲线关系  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian,

    如单独邮件对话中所述。 我将努力生成所需的图解,并在完成测试后立即返回数据。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里有几个有关设备的问题。

    1. DRV632和TPA6138A2的应用有何区别? 它看起来DRV632支持600Ω,TPA6138A2支持16Ω。

    2.请参阅 TPA6138A2图2,当PO >30mW时,THD会显著上升。 30mW约为0.7Vrms。这是否意味着使用16Ω Ω 耳机时输出电压需要小于0.7Vrms?

    3. DRV632能否支持高达40mW的PO? 没有规格???

    此致,

    Brian


        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,

    1. DRV632主要用于线路驱动器应用,而TPA6138A2用于耳机应用。
    2.正确,使用较低负载会随着电流的增加影响THD+N性能。
    3.我可以在工作台上试一下,负载阻抗是多少? TPA6138A2侧重于耳机应用,因此能够达到更高的电流。 因此,如果寻找电源而不是电压(作为线路驱动器应用),您可以从DRV32更改为TPA6138A2。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器