This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIR9001:BCKO和LRCKO,无RXIN

Guru**** 2927910 points

Other Parts Discussed in Thread: DIR9001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/620954/dir9001-bcko-and-lrcko-with-no-rxin

部件号:DIR9001

你(们)好

当RXIN不是输入时,BCKO,LRCKO和SCKO是如何输出的?  

(所有输出均为零? 或输出不稳定?)

我假设为PLL模式。

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,团队成员

    如果您能回复,我将不胜感激。

    BestRegards
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Na,

    很抱歉耽误您的时间,我们将查看您的问题,并尽快回复您。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Diego

    谢谢你。 我期待您的回复。

    BestRegards
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    是否有更新?

    BestRegards
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Na Na,
    如您所知,DIR9001可配置为两种模式:
    1.如果设备配置为PLL模式(CKSEL = L),则从PLL源时钟生成输出时钟(SCKO,BCKO,LRCKA)。
    2.如果器件配置为XTI模式(CKSEL = H),则从XTI源时钟生成输出时钟(SCKO, BCKO, LRCKA)。

    在PLL模式下,当我们没有RXIN信号时,时钟输出引脚将处于低状态。 因此,当RXIN不存在时,SCKO/BCKO/LRCKO将会降低。

    此致,
    Ravi