This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:启用DRC的最低步骤。

Guru**** 2952650 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/620317/tlv320aic3100-minimal-steps-to-enable-drc

部件号:TLV320AIC3100

您好!

我们的板载TLV320AIC3100,我正在尝试启用DRC。而且我没有听到DRC启用和禁用模式之间的明显区别。

我有哪些设置:

1)将两个通道上的回放音量设置为0dB/-12dB/other值

2)在两个通道上启用DRC

3)将DRC阈值设置为不同的值(在播放期间更改以观察差异)

4)设置其他参数的攻击/衰减/保持时间

我的回放声音相当大。

在播放期间,DRC标记始终设置为DAC信号低于DRC阈值。

因此,我看不到启用和禁用DRC的任何区别。

在数据表中,DRC 与处理块一起提及。 DAC PRB_P1是DAC的默认处理块。 因此 ,PRB_P1中的表5-25 DRC不可用。 选择PRB_P1时,它是否不工作? 我应该选择另一个处理块吗?

我是否应该为DRC设置IIR筛选器代码,或者是否可以 使用默认值而不进行设置?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Dmitry:

    请参阅下面列出的文档,其中概述了启用DRC的正确方法以及TLV320AIC3100的其它功能。 谢谢。

    www.ti.com/.../slaa446.pdf

    此致,
    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ravi。

    我看到了本手册。 这对我没有帮助。
    正如我所说,所有参数都已设置。

    本手册中未提及处理块。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的设置是:

    采样率16kHz,

    16位,

    立体声,

    在两个通道上启用DRC,

    HPF/LPF Coeficients (HPF/LPF代码)已被删除

    DRC阈值-24dB

    寄存器dump( page0):

    R68:7E.
    R69:78
    R70:22.

    我准备了不同响度的特殊声音文件。

    在回放期间,我正在更改滞后/衰减/保持时间/启用-禁用位,并且没有听到任何差异。

    有人能帮我解决DRC问题吗?  DRC设置过程中是否存在一些陷阱?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ravi,

    您是否知道DRC无法正常工作的任何原因?