This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4819:关于打开时间

Guru**** 2930850 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4819

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/619802/lm4819-about-turn-on-time

部件号:LM4819

你(们)好

连接到放大器旁路端子的电容器容量与接通时间之间的关系在规格表的第12页中进行了说明。 (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm4819.pdf)

请告诉我这种问题。

◆问题
放大器的单独差异导致的接通时间错误是什么?
假设电容器容量为0.1 ~ 0.22 UF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ozawa:

    我不太理解您的问题,能否提供更多详细信息?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jose,

    请允许我来谈谈。
    数据表P12上提到"内部电流源为旁路电容器的电压充电"。
    您能否告诉我,由于过程变化,内部电流源的值会发生怎样的变化?

    客户将检查开机时间的变化。

    此致,
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aoyama-san

    不幸的是,我找不到这些数据,而且由于这是一个旧设备,很难找到这种信息。
    我认为这一部分的重点是打开时间,您可以在桌面上找到它。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jose,

    感谢您的回复。
    我明白了。
    客户将在LM4819打开后向其输入音频信号。
    他们设计这种定时至关重要。

    是否有LM4819的电路图?
    1/2xVDD是否由电阻分压器制成?

    此致,
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aoyama-san,

    遗憾的是,由于这类设备是非常旧的设备,因此很难找到它们的设计文件。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jose,

    感谢您的回复。
    我发现没有关于Boomer系列的数据。

    谢谢!
    Naoki Aoyama