This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104-Q1:75和85摄氏度的当前值

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/618861/tlv320aic3104-q1-current-values-at-75-and-85-degree-celsius

部件号:TLV320AIC3104-Q1

大家好,

我们是否具有 IAVDD_ADC,IAVDD_DAC,IAVDD_LINE,IAVDD_PLL,IDVDD_ADC,  75和85 C时,IDVDD_DAC,IDVDD_LINE,IDVDD_?

客户需要这一点来进行模拟。

非常感谢

Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Josef,

    我将与我的团队核实是否有此信息,一旦我们收到任何反馈,我将尽快回复您。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约瑟夫

    感谢您的查询。 请帮助我们解决以下问题:

    • 使用中的电源电压
    • 记录/回放路径的数据速率
    • 是否使用了这两个通道?
    • 任何其他设置信息都很有用。

    谢谢!

    克鲁纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Krunal:

    感谢你的帮助。

    具有以下设置:


    AVDD电源:3.3 V

    DVDD电源:1.8 V


    3G eCall,通过eCall放大器提供1kHz窦性,4欧姆@ 24dBm
    音频输入:1kHz正弦信号@ D类
    扬声器输出功率(1kHz @ 4欧姆):10W
    使用两个通道

    谢谢你

    Ahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ahmed:

    我们的设计工程师告知 AVDD = DRVDD = 3.3 V时(IDRVDD + IAVDD)和(IDVDD)在75C/85C时,DVDD = 1.8 V时的电流通常应在这些电流消耗(25C)的4 % 范围内。 如果您有任何疑问,请告诉我。

    谢谢!
    克鲁纳尔