This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5508:TAS5508的PVDD

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/620448/tas5508-the-pvdd-of-tas5508

部件号:TAS5508

您好,

当我使用ST DAP + ST516B时,我的PVDD为51V,

但当我将ST DAP更换为TAS5508时,PVDD应为53V,以产生相同的功率输出瓦特。

您有什么建议吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ray,

    您是否比较了ST DAP和TAS5508的PWM波形? 它们是否使用相同的调制指数和占空比? 您是否检查了信道的阶段以确保它们正确无误?

    如果可能,请在相同条件下发送ST DAP输出和TAS5508输出的图像。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下内容,每个解决方案的条件相同,  

    请帮助建议我可以尝试哪种注册? 谢谢!

    STA516+TAS5508

    STA516+STA309

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ray,

    我不知道ST516或ST309,我找不到关于它们的更多信息。

    从您的图中看,ST309似乎提供了一些非标准PWM输出。 TAS5508提供了50 % 占空比PWM,在播放音频时,PWM占空比将会变化。 您需要找出ST516需要的输入。 TAS5508不能输出与ST309当前提供的信号相同的信号。  

    此致,

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此,在相同的功率输出下,TAS5508需要比ST更高的电压,

    我可以尝试在TAS5508中设置的任何配置?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ray,

    您需要查看功放配置,因为它需要特定的输入类型。 可能有一个设置需要更改放大器,以便与TAS5508提供的标准PWM输入配合使用。  

    请发送电子邮件至adamsendsky(at) ti(dot)com  

    此致,

    -Adam