This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2521EVM:是否可以将主I2S连接到评估板?

Guru**** 2924240 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/621777/tas2521evm-is-is-possible-to-connect-a-master-i2s-to-the-eval-board

部件号:TAS2521EVM

您好,

我正在连接TAS2521EVM板上的Cypress PSoC 5。 不幸的是,似乎无法绕过WCLK,PSoC I2S模块只是主模块.... 我确实错过了一些明显的东西。 可以有人帮助我吗?

非常感谢

Serge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Serge,您好!

    欢迎使用e2e。
    不幸的是,TAS2521 EVM板未正确设计为与外部主板进行接口。 但是,当我需要使用外部源执行测试时,我可以告诉您我要做什么。
    -从W8上卸下跳线,然后使用中心针脚连接数据信号。
    -从W9上卸下跳线,然后使用中心针脚连接BCLK信号。
    -从W7上卸下跳线,然后使用中心针脚连接WCLK信号。 这是次要接口,因此您需要设置以下寄存器:P0_R0x1F_bit-D4-D3 =01 (次要字时钟= SCLK),P0_R0x20_bit-D2 =1 (次要字时钟用于音频接口)。

    您也可以将时钟设置寄存器P0_R0x04设置为使用不同的时钟源进行采样率设置(时钟分频器),因为MCLK信号来自板载主控器。
    我希望这能有所帮助。 如果您需要进一步的支持,请告诉我。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ivan:

    非常感谢您的回复。 我可以将PSoC评估板连接到TAS2521 EVM板,并在设置P0_R0x04_bit-D1-D0=01后获得一些适当的输出。
    我必须深入研究时钟的微妙之处,以便确切了解将CODICOD_CLKIN设置为BCLK的原因,但感谢您,我选择了正确的方法。

    此致,
    Serge