This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3244:输出电源与电源电压

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3244, NE5532A, TPA3244EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/621776/tpa3244-output-power-vs-supply-voltage

部件号:TPA3244
主题中讨论的其他部件: NE5532A

您好~

我正在考虑使用TPA3244进行设计。

那么,您能否提供输出功率与电源电压的图表? (@ 6欧姆)

我将为 PVDD提供24V电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mason,

    您计划在哪个输出配置下运行设备?  

    此致,

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    输出配置为BTL。 我需要THD+1= 1 % 的数据

    输入类型为单端运算放大器(NE5532A)时必须使用? 与TPA3244EVM电路图类似?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在 TPA3244 数据表中提供了用于BTL模式的输出功率与电源电压,用于4欧姆和8欧姆负载,这将为您提供6欧姆负载关系的近似值。

    但是,我确实使用您提供的24V信息测试了TPA3244EVM,并且在1 % 的情况下,输出功率约为42.9W。  

    如果您运行的是单端输入类型,则需要运算放大器,但不一定是 NE5532A。 但是,如果您使用 PCM5242 DAC,则不需要在前端安装运算放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的友好和信息丰富的回答。