This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3070:PCM3070和TLV320AIC3254之间的区别

Guru**** 2358920 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM3070, TLV320AIC3254
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/621397/pcm3070-the-difference-between-pcm3070-and-tlv320aic3254

部件号:PCM3070
主题: TLV320AIC3254中讨论的其它部件

您好,

最近我发现PCM3070与TLV320AIC3254几乎相同,我发现区别在于AIC3254具有MicBias功能。是否还有其他区别? 我对这两个部件也很好奇,它们是同月批量投产,同年修订的。它们是否用于不同的应用?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wiky,

    TLV320AIC3254和PCM3070是相似的器件,它们具有相似的功能,但针对的是不同的应用。 'AIC3254用于便携式应用,而PCM3070更适合用于线路供电应用。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    感谢您的回复。 我以前学习过AIC3254,但对PCM3070的认识较少。线路供电应用是什么意思? 我不熟悉这个EE。

    谢谢。

    维基  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wiky,  

    一般而言,线路供电应用是指直接连接到交流线路,不依赖于低功耗以节省电池的应用。 家庭影院,蓝光播放器,Soundbar,显示器,电视等系统均可视为线路应用。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    感谢您经验丰富的申请。

    维基