This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:AIC3254能否在192kHz采样率下完成2 BQ?

Guru**** 2358920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/621771/tlv320aic3254-could-aic3254-finish-2-bq-at-192khz-sample-rate

部件号:TLV320AIC3254

您好,

当192kHz采样速率时,AIC3254能否在单独通道完成2 BQ? 如果否,您是否可以推荐其他能够完成的IC?

谢谢。

维基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wiky,

    可通过使用处理块14 (192KHz操作,每通道5BQ)或通过使用器件的miniDSP创建自定义流程来实现此应用。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    明白了,非常感谢!

    维基