This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782M:需要下载的数据大小

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5782M, TAS5766M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/621027/tas5782m-data-size-that-needs-to-downloaded

部件号:TAS5782M
主题中讨论的其他部件: TAS5766M

我的客户已开始使用TAS5766进行开发,但TAS5782M更适合。  

TAS5782M似乎与TAS5766M几乎P2P兼容,因此它应该易于更新原理图。 但是,我找不到任何需要下载的数据大小信息。 它是否与TAS5766M (4339字节)中的相同?

他们是否担心 将TAS5766M替换为TAS5782M?

此致

Jorgen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jorgen您好! TAS5766是50MIPS设备,而TAS5782具有100MIPS功能....并且字节余量也有不成比例的增加, 虽然我没有找到具体的数字,但我会与同事就相对差异进行总结,然后再与您联系。

    Andy,你是否有相对的差异?

    谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jorgen,您好 !

    TAS5782M可以支持大量不同的流程流。  数据大小将有所不同,具体取决于所使用的流程流。 基本上,基于SmartAmp的工艺流程的数据大小大于非基于SmartAmp的工艺流程的数据大小。

    您的客户对96k SmartAmp或48K SmartAmp的哪种工艺流程感兴趣?

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andy:  

    如果 smartamp数据太大,他们将使用48kHz smartamp或48kHz进程流#3。  

    谢谢

    Jorgen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jorgen,您好!

    工艺流程4 (48kHz SmartAmp)的数据大小将大于工艺流程3 (48kHz非SmartAmp)的数据大小。 让我做一些测试,并为您提供更精确的数据大小。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jorgen,您好!

    假设i2c突发写入长度设置为1。 流程流4 (48kHz SmartAmp)的数据大小约为6700字节,流程流3 (48kHz非SmartAmp)的数据大小约为3000字节。

    Andy