This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:具有蓝牙,辅助或USB输入信号的单声道模式。

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/618397/tpa3116d2-mono-mode-with-bluetooth-aux-or-usb-input-signal

部件号:TPA3116D2

您好,

我有一个消费产品带TPA3116放大器,我很满意,而且体积很好,很棒!

但它开始变形的时间太早了,所以我希望我可以尝试单声道模式。  

当我获得蓝牙,辅助或USB声音作为输入信号时,如何将TI TPA3116置入单声道模式?

希望这是可能的。

此致,

亚历山大·B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alexander! Shawn可以回答您可能提出的任何其他技术问题,但为了让我们清楚您要做什么,我有几个问题。 对于PBTL单声道应用程序,您需要按照数据表的7.4 Tm1单声道模式(PBTL)中的建议配置设计。 此外,变形在什么位置开始,在什么条件下开始? 例如,您提供的电源电压是多少?您希望驱动的功率级别是多少?您希望驱动哪种类型的扬声器负载? 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alexander,

    如Jeff所述,我们在TPA3116D2数据表的7.4 1部分中详细介绍了单声道模式。 在单声道模式下,可支持低电阻扬声器以获得更高的输出功率。

    如果您有更多问题,请随时告知我们。

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alexander! 这是否回答了您的问题? 如果可以,请关闭线程。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是这样,但你回答我的另一个问题,只有机械的方法来做:-)  

    我将在另一个主题上按"是",谢谢。

    你好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Alexander!