This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5242RHBEVM:客户机的技术问题

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/621584/pcm5242rhbevm-technical-issue-for-cusotmer

部件号:PCM5242RHBEVM
主题:PCM5242中讨论的其他部件

我的客户 在PCM5242中的DRC配置有一些新问题,您是否有应用程序注释来解释DRC寄存器配置的更多详细信息?

他们使用Hybridflow 6,DRC寄存器设置将通过MCU进行配置,如果器件(TPA3251D2DDVR)过热,他们希望将区域2阈值从-7dB降低到较低的级别。


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这是您想要的吗?  

    如果您还有其他问题,请告诉我,

    谢谢

    保罗