This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3268:用于双线路输出应用的TLV320AIC3268模拟输出

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3268, TPA3132D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/621716/tlv320aic3268-tlv320aic3268-analog-output-for-two-line-out-application

部件号:TLV320AIC3268
主题中讨论的其他部件: TPA3132D2

尊敬的先生:

 在我的应用中,需要两个线路输出(模拟输出),一个直接连接到连接器,另一个连接到D类放大器(TPA3132D2)。 但TLV320AIC3268只有一个线路输出通道,

1.线路输出通道是否可以 同时连接到连接器(LINE OUT )和D类放大器?  

2.还是可以使用其他模拟输出来输出线路?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mentor,

    TE TLV320AIC3268仅具有立体声线路输出,但是,该器件的立体声耳机输出可用作线路输出,因此您可以将连接器连接至LOL和Lor线路输出,并将D类放大器连接至HPL和HPR输出。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师