This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM386:M-82

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LM386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/619915/lm386-m-82

部件号:LM386

您好,

我有两个LM386,其文本如下:

 1.LM386 M-82 17 CXY

 LM386 M-82 16 CXY

两个芯片之间有哪些区别? 16或17这意味着什么?  

谢谢你。

Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Erik,

    欢迎使用e2e。 我会尽力帮助您解决这个问题。
    这些IC是什么软件包? PDIP,SOIC或VSSOP? 如果你有任何照片,那会很有帮助。
    这些设备在运行中是否出现任何问题? 需要此信息的目的是什么?
    我希望16或17个代码是日期或批次代码的一部分。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我从我的芯片LM386 M-82 17CXY上加入一张图片

    还有许多其他具有相同名称的芯片:LM386,LM386N,LM386 N-1。

    它们之间的差异是什么?

    此致,

    Erik

     e2e.ti.com/.../lm386.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Erik,

    我找不到LM386M-82数据。 PDIP封装上的LM386应标记为LM386N-1,LM386N-3或LM386-N4。
    所有LM386N-1,LM386N-3和LM386-N4都是相同的设备,性能不应有所变化。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Erik,

    只是想补充一点,LM386-N4是唯一一个有所不同的。 如数据表所示,它支持更高的电源电压。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。

    我买 了很多不同的LM386,我会试试。

    此致,

    Erik