This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1863:应用:PCM1863在仪器中工作的知识/证据

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1863

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/619276/pcm1863-applications-knowledge-evidence-that-the-pcm1863-works-in-instrumentation

部件号:PCM1863

您好,TI:

关于PCM1863的快速问题您是否了解在仪器应用(如数据采集系统)中的使用,即是否可以在这些类型的应用中使用? 仅在数据表中提及消费产品应用。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nigel,

    PCM1863经过设计和优化,可用作音频ADC,但只要性能和操作模式符合终端系统要求,就可以在非音频应用中使用。 我们只能保证,如果设备在推荐的条件下运行,设备的性能将如数据表中所示。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    在音频数据采集系统中使用。

    谢谢

    Nigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nigel,

    感谢您的反馈,那么我认为PCM1863是一个非常好的选择。 如果您还有其他问题,请告知我们。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师