This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104-Q1:每个电压轨的最大功耗

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/619201/tlv320aic3104-q1-max-power-consumption-of-each-voltage-rail

部件号:TLV320AIC3104-Q1

大家好,

我的客户需要了解其电源设计中每个电压轨的估计最大功耗。  请您提供帮助 吗?

 我只在 数据表中找到典型数据。

谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lilian,

    我们将检查此信息是否可用,并将尽快返回给您。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    您是否找到了信息? 也许我们可以提供估计的最大电源数据?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lilian,

    我们没有确切的最大数据,但估计最大功耗约为模拟电源(AVDD+DRVDD) 40mW,数字电源(DVDD) 10mW。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师