This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760M:MCLK和I2S时钟

Guru**** 2358850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/619729/tas5760m-mclk-and-i2s-clocks

部件号:TAS5760M

我们正在审查TAS5760 DS,希望确认它可以在48 kHz下使用19.2 (或9.6) MHz MCLK和I2S。  目前还不清楚MCLK和采样率的组合是否兼容。  您是否介意为我们重复检查?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alek! Andy可以回答您的详细问题,但我们清楚地知道,TAS5760专为FS在单速模式下以表3中的采样速率在128和512之间运行而设计。 您是否打算这样操作系统? 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alek:

    MCLK必须为128*FS,192*FS,256*FS,384*FS或512*FS,因此对于FS =48kHz,不接受19.2M或9.6M。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alek! 这是否回答了您的问题? 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,谢谢。