This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2:在SPW模式下静音时发出杂音

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3118D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/618444/tpa3118d2-pop-noise-when-mute-in-spw-mode

部件号:TPA3118D2

尊敬的先生:

我们发现,在SPW模式下,当我们将TPA3118D2静音引脚设置为高时,扬声器输出上会发出较小的POP噪音。

但如果我们设置为BD模式,则在同一情况下没有POP。

您是否会对此 问题作出解释?

根据数据表,两种模式之间的区别应该仅为THD和效率?

谢谢。

BRS,

凯恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kane! 肖恩可以回答任何其他问题,尽管他现在正在旅行。 同时...您所指的是基于标准TI EVM还是基于您自己的设计? 此外,输入的功率级别是多少?您尝试驱动哪种类型的负载以及导线长度是多少? 此外,如果是您自己的设计,则此应用中是否有一个前端电路馈入TPA3118,可能是放大器或编解码器? 请记住,DAC/编解码器和音频放大器之间的任何设备都是不必要的,因为它会引发不稳定因素。
    在您的应用中,请留意电容器左侧的通用电压,以确保在启用音频放大器之前已启用前端并稳定了通用电压。 此外,有关流行噪音的一般指南,请参阅www.ti.com/.../slea044.pdf www.ti.com/.../sloa108.pdf上的材料谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kane! 这是否回答了您的问题? 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff:

    我们确认了由输入级的公共电压导致的POP,并将了解POP在BD模式下改进的原因。
    我们的客户询问为什么我们选择BD模式而不是SPW模式,BD模式会导致POP。
    我们在数据表中找不到POP和BD/SPW模式之间的任何关系。
    你有什么想法吗?
    谢谢。

    BRS,
    凯恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kane! 根据您的设计,Pop无法始终完全消除。 请参考 :e2e.ti.com/.../200.4039万 ,因为这可能会有帮助。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kane:
    正如Jeff解释的那样,产生杂音的主要原因是常见电压。 因此,我们需要尽可能使用差分输入模式,还需要使输入差分路由匹配以最大程度地减少杂音。
    1SPW模式和BD模式是不同的调制模式,因此通用电压设置机制也不同。 1SPW模块的充电凹槽更长,更容易产生杂音。 但是,正如我在上文所述,只要输入匹配良好,这两种模式就不会有任何杂音。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kane! 这是否回答了您的问题...如果是,请关闭该线程吗? 感谢您的支持! 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,我们将向客户解释上述内容。