This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760M:PurePath控制台主板+ TAS5760xxEVM板

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5760XXEVM, TAS5722L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/620442/tas5760m-purepath-console-motherboard-tas5760xxevm-board

部件号:TAS5760M
主题中讨论的其他部件:TAS5760XXEVMTAS5722LEVMTAS5722L

我的客户 正在尝试将PurePath控制台主板(AIP006G)+ TAS5760xxEVM板连接到 其1.8V主机,并为EVM提供外部I2S信号。 但是,从在线用户指南来看,I2S信号似乎是3.3V信号,这是否正确? 此外 ,他们手中的主板与网上图片中的主板不同:

http://www.ti.com/tool/PUREPATH-CMBEVM#0

您是否有此特定版本的用户指南和原理图?您是否知道此版本是否有任何能够与1.8V主机连接的级别转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CJ您好! 您有哪个版本的"G"? 如果是"G",则这是最新版本的主板,相同的用户指南应该不会有问题。 另外,主板应该是3.3 VDC信号。
    Andy,您知道主板的任何部分是否已安装以启用1.8V电压吗?

    谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,CJ:

    请参阅以下我的评论:

    但是,从在线用户指南来看,I2S信号似乎是3.3V信号,这是否正确?  

    [Andy]:是的。  正确。

    您是否有此特定版本的用户指南和示意图?

    [Andy ]:我会给你们发送Rev G主板的示意图。

    您是否知道此版本是否有任何能够与1.8V主机连接的级别转换器?

    [Andy]: 即使是PPCMB (Rev G)也只能处理3.3V I2S输入。 我建议您的客户使用电平转换器将其1.8V I2S输入转换为3.3 输入。  TAS5722LEVM可直接处理1.8V I2S输入。 但是 ,TAS5722L仅设计用于单声道应用。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Andy!

    CJ您好! 这是否回答了您的问题...如果是,请关闭该线程吗? 谢谢,Jeff