This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5766M:与智能PA中的反馈保护相比,前馈保护的优势是什么

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5766M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/620808/tas5766m-what-is-the-advantage-of-feedforward-protection-compared-to-the-feedback-protection-in-smart-pa

部件号:TAS5766M

尊敬的各位:

由于TAS5766M采用了前馈保护,我们的客户想知道 此保护方法与竞争对手在智能PA中的反馈保护相比有何优势? 您能否帮助您列出这两种保护方法之间的区别?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John! 我不确定您指的是哪种竞争设备,或者它可能提供什么架构? 但TAS5766是一种非常经济高效的复杂预测型保护。 通过GUI,系统建模可通过片上miniDSP直接与目标扬声器一起完成,它运行的算法可根据扬声器的建模条件修改输出。 这取决于扬声器的安全工作区详情以及设备的实际温度。 此数据与控制算法控制智能低音和动态范围保存以及用于热保护和机械语音线圈偏移保护。 这种方法可以防止扬声器进入任何高温或偏移区域,因此不会造成损坏,而某些竞争系统在纠正前实际上会记录高温或高偏移,这仍然可能导致一些潜在的损坏。 章节中有一个很好的描述:DS的8.3 Tm3智能保护。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复,Jeff。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常欢迎您! 此线程是否可以闭合? 谢谢,Jeff