This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:主从模式

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/620639/tpa3116d2-master-and-slave-mode

部件号:TPA3116D2

大家好

您是否介意询问TPA3116D2?

我们的客户希望使用TPA3116D2s,具有1主控制和2从控制模式,如下所示:
TPA3116D2 (主)--> TPA3116D2 (从属)
                                  |-> TPA3116D2 (从属)
 没问题,对吧?  


此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Matsumoto-san,是的,这应该不是问题。 请确保遵循数据表的7.3 (主) 1增益设置和主从(Master)部分中所述的PIN和寄存器设置,因为您需要识别主(Master)和从(Slave)。 这也是您可以控制增益的地方。 此外,您还可以拥有多个从属立体声装置,以及数据表典型的2.1 应用程序,其中Sub是从属设备。 如果您的问题得到了回答,请告知我们。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff San

    感谢您的回复!

    请告诉我们一点,以防万一。
    主控制器可以连接多少从属设备?
    当然,我们的客户将使用几个(两个或三个)从属设备。

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气! 通常不超过四个。 谢谢,Jeff