This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5142:如何与PCM2707C连接

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/620761/pcm5142-how-to-interface-with-pcm2707c

部件号:PCM5142
主题中讨论的其它部件:PCM2707C

我正在设计USB DAC,需要支持32位和384KHz。
如何匹配来自PCM2707C的I2S时钟。 我是否需要额外的采样率转换器?
PCM2707C的Bck,SCK和LRCK值是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tamojit:

    PCM2707C的I2S输出是PCM5142能够接受的16位,而I2S信号的采样速率应由USB源提供的采样速率决定。 因此,您不需要采样速率转换器。

    谢谢!
    保罗