This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:串行数字输入,模拟输出

Guru**** 2924630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/618718/tlv320aic3106-serial-digital-in-analog-out

部件号:TLV320AIC3106
主题中讨论的其他部件:66AK2G02EVMK2G

您好,

我目前正在使用K2G EVM开发板,它使用66AK2G02处理器,其MCASP线路连接到编解码器的串行数据端口。  我尝试仅从串行数据获取音频数据,并通过DAC将其输出到HPOUT通道。  我不清楚如何选择DAC的输入路径,以及编解码器数据表中11.2 “功能方框图”部分所示的控制开关“SW-D1”和“SW-D2”。 我目前正在运行PDK中提供的示例代码,用于将音频流化到编解码器。  示例代码是使用以下命令创建的"MCASP_Audio_evmK2G_c66ExampleProject":

" pdkProjectCreate.bat K2G EVMK2G Little McASP DSP"命令。  我的MCASP输入工作正常,我可以通过连接的麦克风输入记录数据,但我无法通过编解码器将其正确传输出去。   

我正在寻找有关在该编解码器驱动程序中应该在何处正确配置AiC3106以便通过编解码器传输串行数据的指导,因为我的尝试尚未产生有效的结果。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Francisco,

    我已通知我的同事帮助您解决这个问题。 同时,如果您有TLV320AIC3106EVM,我建议您使用评估软件,在该软件中,您可以找到一些用于配置器件DAC的示例脚本。 我们有一个文档也可用作参考,请参阅 SLAA403应用说明 ,了解TLV320AIC310x音频编解码器系列入门的信息。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢提供这些链接,但应用说明过于笼统,我使用的是不同的EVM。 此外,该软件只是一个GUI,对我的情况/应用程序没有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,仍在等待任何指导。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Francisco,
    很抱歉回复延迟。
    就特定的PDK代码示例而言,音频转换器组不支持它,因此无法针对该查询进行具体评论。

    但是,我们可以帮助您解决有关AIC3106配置的特定问题。 SW D1-D2适用于仅记录应用场景。 如DS中所述,这可以通过以下方法实现:首先通过写入第0页禁用DAC。Register 37.bit D7-D6到'0',然后通过写入第0页来启用ADC的数字滤波器通路。Register 107.bit D3到'1'。

    此致,
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ravi:

    我正在尝试从串行数据输入(音频总线)接收数据并通过DAC将其输出到HPOUT。 从数据表中,我不清楚如何配置此DAC输入路径并禁用线路和麦克风输入。 我知道如何将位时钟和字时钟配置为输入,但不知道如何连接"DIN->DAC -> HPOUT"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    支持存在什么问题? 我被告知"在24小时内"回复。 按此速度,进行对话需要一个月时间。 有什么方法可以让我获得更直接的支持吗?

    谢谢