https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/618605/tlv320aic3106-aic3106-agc-problems
部件号:TLV320AIC3106您好,
我们正在使用TLV320AIC3106编解码器 ,它 的AGC存在2个问题:
-
校准AGC时 ,我们 发现 其 输出级别(数字输出)在我们的音频频率范围(300Hz-3.5KHz)上不是恒定的。 在音频范围的高端,我们达到了指定的目标水平;在低端,输出水平最高增加到高于目标水平5dB。
分配为以每秒16K个样本的速度工作的编码解码器。 我们还对数字音频输出进行采样,采样速率为每秒16K个样本,每个样本24位。
我们 设计的AGC可将音频信号扩展到全刻度的一半,+/- 4E6 (24位)。
我们将 AGC寄存器设置为:
第 26条:0xA3
REG 27:0xA0
我们不使用ADC 1的“单高通”输出数字滤波器
LINE2L采样的音频信号 ,设置 为差分模式操作。
插入的信号电平为 44毫伏。
插入1.5KHz信号时,DSP测量 4.1E6正峰和负峰。
插入300Hz信号时,DSP 测量 6.2E6正峰和负峰值。
-
别名问题。 即使是在8kHz附近的极低输入信号也会导致高振幅“模糊”和嘈杂的输出信号。 尽管此频率超出了我们的音频范围,但某些高频背景信号可能会导致严重的音频干扰。
请告知我们问题的潜在原因和首选解决方案。 1问题的主要原因是否与AGC平均方法相关? 这两个问题是否与我们用于操作编解码器的相对较低的采样率有关?
此致,
Shlomo