This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760M:TAS5760是否具有立体声混音器?

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/620894/tas5760m-do-we-have-stereo-mixer-with-the-tas5760

部件号:TAS5760M

您好,先生:

我们是否有带TAS5760的内部混音器将L+R输入混合到CH-L输出或CH-R输出?

谢谢,此致,

陈耀恩
2017年28月08日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Wayne!  TAS5760是一个相当简单的寄存器控制设备,在GUI中有一些滑块,您也可以修改(附加)。  在这里,您可以独立调节音量,但真正的信号混合(取决于您实际查找的内容)不可用。  有关此功能的更多信息,我将查看TAS5782。  谢谢,Jeff

    e2e.ti.com/.../TAS5760-GUI.docx