This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1789:音频信号嘈杂,音量大

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1789

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/619726/pcm1789-noisy-audio-signal-and-high-volume

部件号:PCM1789

不知道为什么它看起来像是PCM1789会产生噪音背景噪音,并会出现一些频率损失或漂移。音量也很高。我观察到PCM1789的信号刚发出。 我正在使用硬件控制,I2S音频(也尝试左调整)格式,48kHz采样,256fs主时钟和512fs以及64fs位时钟。

PCM1789是否存在任何问题? 是否有任何方法可以降低响度并解决从它获得更好的音频响应的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ravi:

    您能否提供有关设置的更多信息? 您的LPF和放大器使用什么? 观察VOUT+/-时,您测得的振幅是多少?

    谢谢!