This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:使用转换器问题驱动4800Ohm 69V 1W扬声器

Guru**** 2357930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3251
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/620172/tpa3251-drive-a-4800ohm-69v-1w-speaker-by-use-a-transfromer-problem

部件号:TPA3251

尊敬的专家:

  客户希望使用放大器驱动超频高阻抗扬声器

1. TPA3251是否可以与变压器一起使用来驱动4800欧姆69V 1W扬声器?

2.从我们的测试中我们发现大音量音量将消失,原因是什么,如何解决? 谢谢。

罗宾  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    添加更多信息:之前客户使用的AB级放大器没有此类问题(大音量音量缺失);
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin,

    让我询问团队并回复您。

    此致,

    -Adam