Other Parts Discussed in Thread: TAS5733L, TAS5713
主题中讨论的其他部件:TAS5733L,
我想确定的几个问题...
1. 数据表将寄存器40和43指定为8字节。 但是,GUI工具会为这些位置生成4字节值。 我不确定为什么会产生任何问题,因为我们没有使用DRC。 哪一项是正确的?
2. 我们使用PBTL模式,A,B驱动一侧,C,D驱动另一侧。 数据表建议将0x25 (PWM mux)编程为0x01,0x10,0x32,0x45。 例如,对于使用通道1的mono应用程序,0x01,0x00,0x22,0x45似乎更有效。 我们是否误解了此寄存器的用法?
3. 我对速率检测和银行转帐不是很清楚...
a)银行切换默认情况下似乎已禁用。 是否应该或必须启用它以进行正确的速率检测,还是只选择双四倍系数? 我不知道如何将两个字形图映射到银行,并且包含3a-3f似乎很奇怪,因为这包括了部分但并非全部的DRC注册和保留位置。
b)寄存器0被描述为状态寄存器,但GUI似乎写入它。 是否在任何情况下都需要编写?