This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3144D2:TPA3144D2的GVDD分压器的电阻

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3144D2, TPA3140D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/619516/tpa3144d2-the-resistance-of-the-voltage-divider-of-gvdd-for-tpa3144d2

部件号:TPA3144D2
主题中讨论的其他部件: TPA3140D2

尊敬的各位先生:

我的客户询问了TPA3144D2的GVDD分压器的电阻。

TPA3144D2的数据表第12页上提供了以下说明。

"分压器的电阻kΩ 应为100 μ A,否则不能
使TPA3144D2的GVDD调节器过载。”

另一方面,数据表的第17页提供了以下说明。

在PVCC = 12 V且RL = 4 Ω 的条件下
电压除法电阻值为90 kΩ 且小于100 kΩ。

请告诉我正确的值(描述)?

 此致,

是。哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hasebe-san您好,Shawn可以为您解答更多问题,但是第9.3 章节1增益设置和第9.3 章节7 LIMTHRES展示了两个概念设计视图,这两个概念设计视图在所有设计用例中可能并不一致。 您的设计的关键要素是什么:AVCC/GVDD,增益,负载类型等...
    另外,请查看我们更新的TPA3137,它是一款更高效的无电感器,超低EMI器件: www.ti.com/.../TPA3137D2 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jeff-San,

    感谢您的回复。

    kΩ 是,数据表描述和TPA3140D2EVM的拆分电阻值之间的差异小于100 µ A。
    设计的关键要素是增益限制设置。 (我的客户正在使用TPA3144D2,但由于我没有EVM,我将替换TPA3140D2EVM。)

    关于EVM的除法电阻值,它是用于确定LIMTHRES电压的值,并被视为方便。
    因此,我们实际上意识到,建议按照第12页的数据表和第17页的表3中所述的内容进行设计
    这是否正确?

    kΩ,TPA3144D2数据表第17页表3中的一个条件不能满足100 μ A或以上的要求。
    我认为,这样做的原因是,TPA3144D2与TPA3140D2相比,其输出很小。
    这是否正确?

    此致,  

    是。哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hasebe-san,

    TPA3144D2数据表描述了GVDD上的最小100kohm负载。 此数字(100kohm) 保留一定的利润,因此建议不要使用。 根据我们的设计师,GVDD上的50千欧负载没有任何问题。 因此,数据表中第17页的示例是安全的。

    关于GVDD上的负载,我们需要考虑以下因素:

    1. GVDD驾驶能力。  它是TPA3144D2上的mA电平。  

    2.停机电流。 在停机模式下 ,GVDD仍在工作,然后 需要考虑通过GVDD负载的电流。 GVDD上的负载过低会导致高电流消耗。

    3.当设备  从关闭模式启动时,GVDD也用于为Bootstrap 电容器充电。  需要确保通过负载接通的电流不会过大,以便GVDD有足够 的能力 为Bootstrap电容器充电。

    对于TPA3144D2,   GVDD上的50kOhm负载没有问题。 如果您可以使用超过100kohm的负载,它甚至更好。

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn San您好!

    感谢您的善意回复。

    我理解你的详细评论。

    我将回答您对 我的客户的意见。

    此致,

    是。哈塞伯