This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782M:SPK_OUTxx引脚的欠压电平

Guru**** 2354390 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5782M, TAS5782MEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/618818/tas5782m-undershoot-voltage-level-for-spk_outxx-pins

部件号:TAS5782M

您好,

请告诉我在SPK_OUTxx引脚处TAS5782M允许的下冲电压电平的实际值。
TAS5782M数据表的第9页提到如下,但当我们的客户使用TAS5782MEVM观察其引脚时,欠压电压低于-0.3V。
因此,请仔细检查并告诉我绝对最大额定值的允许超时期。

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kato-San您好! Andy可以帮助解决后续问题...但这取决于配置详细信息,因为我们的测试基于记录的固定配置。 您的PVDD是什么,您尝试驱动哪种类型的负载? 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jeff-San,

    感谢您的回复。

    我们的客户假设PVDD = 12伏,扬声器阻抗= 4欧姆,但可能会对其进行修改。
    我期待从Andi-San那里获得信息。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kato:

    下冲电压随不同的印刷电路板设计而变化,因此我们不在数据表中提供规格。  

    进一步了解以下突出显示的符号。  所有这些都表示某些引脚的输入电压。 同样,“扬声器输出针脚处的电压” 表示SPK_OUT针脚的输入(而不是输出)电压。 它 不指定SPK_OUT引脚可以输出的最小或最大电压。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy San,您好!

    感谢您的回复。

    这是否意味着只要使用SPK_OUTxx引脚作为输出端口,VI (SPK_OUTxx)参数就不会在意?
    此外,您能否使用TAS5782MEVM验证欠压电压?

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy San,您好!

    我今天将与客户会面并讨论此问题,因此如果您有任何更新,请尽快告知我。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kato:

    在以下测试条件下,下冲电压约为900mV。

    a) TAS5872MEVM

    B) PVDD = 12伏

    C)负载= 4欧姆

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy San,您好!

    感谢您的持续支持。

    如果将1kHz正弦输入TAS5782MEVM,则下冲峰值电压的变化和增加取决于电感器电流。
    当时,下冲电压由低侧MOSFET的主体二极管夹紧,因此我相信夹紧时间取决于大约~8ns的停机时间。
    我的理解在上面是否正确?
    此外,您能否告诉我设计的预期死时值?

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato:

    您的理解是正确的。 我们预计的死机时间接近8毫秒。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy San,您好!

    感谢您的及时回复。
    我明白了。

    此致,
    加藤