This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5142:将PCM5142与AIC3262进行比较

Guru**** 2357940 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5142
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/618237/pcm5142-compare-pcm5142-with-aic3262

部件号:PCM5142
主题中讨论的其他部件: PUREPATHSTUDIO

你(们)好

事实上,我不能决定使用PCM5142或AIC3262作为DAC。

PCM5142和AIC3262之间是否有一些性能差异?

在AIC3262 purepathstudio中,有AGC2和DRC2以及带有2的组件。

此外,PCM5142 purepathstudio中有自动增益控制器和DRC,没有编号。

DRC和DRC2之间有何区别?

请回答我的问题,感谢您阅读我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们目前正在调查并获得适当的设备和资源来回答这一问题。 设置将需要一些时间,并在您取得一些进展后进行响应和更新帖子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。
    需要多长时间? 您能预测吗?